结果:找到"电机仿真 ",相关内容1000条
- 立创eda电路仿真时长问题
- 使用电路仿真模块的时候,测量正弦波交流电的电压,给我显示不出来一个正常的正弦波,反而是越来越小,最后趋于一条直线是怎么回事?
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 仿真 电路 发帖人:一只小菜鸟 发帖时间:2021-05-08 10:48:00
- 仿真模式修改仿真时长
- 仿真模式是不是最高只有10ms的仿真时长啊。如果可以更改,请问怎么设置
- 所属专栏: 技术交流 标签: 仿真 发帖人:张根硕华北分根 发帖时间:2020-12-30 22:29:00
- 关于立创EDA仿真中gnd的问题
- 这是为什么?各种gnd标签都试过了
- 所属专栏: 技术交流 标签: 仿真 发帖人:psycho403 发帖时间:2020-12-05 10:57:00
- 【公告】立创EDA仿真库更新及常见问题说明
- 仿真库更新及常见问题说明*****2020-04-22*****************1、新增一批数字电路仿真模型,在仿真模式下的仿真库中进行搜索,库别为系统库。新增模型列表如下:74HC0074HC1174HC7474HC123A74HC15174HC16374HC0274HC2074HC8674HC12574HC15374HC16474HC0474HC2174HC10774HC13274HC15774HC16574HC0874HC2774HC11274HC13874HC16174HC16674HC1074HC3274HC123持续更新中官方模型库更新请点击链接查看:https://sh...
- 所属专栏: 使用教程 标签: 仿真 仿真库 如何仿真 发帖人:MZH00 发帖时间:2020-04-22 11:49:00
- 仿真的光标cursor怎么调出来呢
- 仿真波形窗中可以添加光标cursor吗
- 所属专栏: 模块答疑 标签: 仿真 发帖人:sazila 发帖时间:2019-12-13 22:29:00
- 自定义仿真符号的仿真模型添加
- 自己画了仿真符号,怎么给它添加仿真模型呢,点了右侧自定义属性下的'模型'没啥用,不知道模型文件该从哪儿放进去。。
- 所属专栏: 模块答疑 标签: 仿真 发帖人:sazila 发帖时间:2019-10-27 11:19:00
- 电机二维场仿真介绍
- Ansoft软件使用介绍及仿真稳态磁场的分析通常分为静态磁场分析和涡流磁场分析两大类。两种磁场之间的本质区别是磁场是否随时间的变化而变化。静磁场意味着所有的磁场不会随时间而变化。涡流磁场是指激励随正弦或余弦律随时间而变化,但在统计意义上,它也是一个平稳时间。我们通常把这样的磁场看作一个准静态电磁场,称为一个谐波磁场或一个准稳态磁场。静磁场是一种不随时间变化的磁场,通常包括:永磁体的磁场;稳定电流产生的磁场;由静磁场产生的磁场;导体以匀速运动,例如直线感应电动机。二维静态磁场实际上是问题对称性的简化。例如,四极三相永磁同步电机的静态磁场分布在每个双极区域和励磁中是对称的,只要电机的整个半波可以...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电机仿真 发帖人:Genson 发帖时间:2019-01-11 14:07:00
- 能否增加MCU仿真
- 能否增加MCU仿真,像PROTEUS那样,也不用仿真32位,只要能仿真8位MCU就足够了每个项目稍修改一下,就要重新搭开发板,花费的时间远超过改代码的时间如果电路图可以仿真MCU就方便多了
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 仿真 发帖人:ycii 发帖时间:2018-07-25 18:54:00
返回